This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如何设置 LM5122 OCP?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803579/lm5122-how-to-set-lm5122-ocp

器件型号:LM5122

你(们)好,先生  

我的客户应用 Vin 24V 和 Vout =55V。 现在需要将 Iout OCP 设置为0.6A。

我们可以知道如何实现它吗?

并可以检查 OCP 容差范围吗?

                        令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    在 LM5122中、使用与 LM5122串联的电流感应电阻器来限制峰值电感器电流。 由于峰值电流限制是恒定的、受限峰值电感器电流将随 VIN 变化。 此峰值电流可与输出输出电流相关。

    如果需要精确的电流限制功能、则需要外部电流感应元件和误差放大器器件、以便在过流情况下将 COMP 引脚下拉。
    谢谢、
    Garrett