请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 我遇到了 TPS54202输出电压异常问题。 TPS54202输入电压:12V、输出电压:3.3V。
TPS54202正常输出波形:
TPS54202异常输出波形:(电压高达3.44V、3.75ms 后返回3.3V)
问题:此异常波形是否正常?
这里是 SCH、如果有任何问题、您可以告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.