This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/UCD90120A:在配置中禁用 UCD 看门狗、但在 Linux 启动时启用

Guru**** 2527060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802970/linux-ucd90120a-ucd-watchdog-disabled-in-config-but-enabled-when-linux-comes-up

器件型号:UCD90120A

工具/软件:Linux

我们使用 TI Fusion 加载90120A (主/从对的主设备)、其配置禁用了看门狗计时器。

当我们引导 Linux 并重新检查看门狗计时器时、它已启用。

发生什么事了、我们如何阻止这种情况发生?

以下是两个具体的测试用例、用于说明我们正在做什么以及看到什么:

U-Boot 到 Linux  

  1. 在禁用看门狗的情况下对 UCD 主设备进行编程
  2. 对 CPU 进行循环通电
  3. 在 U-Boot 中停止引导过程
  4. 检查 UCD 主设备配置–系统看门狗已禁用
  5. 继续引导
  6. Linux 应运而生
  7. 检查 UCD 主配置–系统看门狗是否启用

U-Boot 到 Linux 单模式用户

  1. 禁用带系统看门狗的 UCD 主设备编程
  2. 对 CPU 进行下电上电
  3. 在 U-Boot 中停止引导过程
  4. 检查 UCD 主设备配置–系统看门狗已禁用
  5. 继续引导
  6. Linux 应运而生
  7. 检查 UCD 主配置–系统看门狗是否启用

您以前看过吗?

您知道解释是什么吗?

您是否知道我们需要做些什么来确保在 Linux 启动时 UCD 看门狗保持禁用状态?

谢谢、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David
    如果配置禁用了看门狗功能、则在从应用程序获取更新之前不会重新启用。
    请共享您的项目文件、以便我们能够提供进一步的帮助。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、您好、配置文件已附加。  谢谢、Davide2e.ti.com/.../UCD90120A_2D00_Master_2D00_Config.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    您的配置文件具有如下所示的看门狗功能启用。 您能否更具体地谈谈您面临的问题?

    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Yihe,

    我的上一个帖子包含错误的配置文件。

    下面所附的是正确的。

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_2D00_Master_2D00_Config_5F00_2019_2D00_05_2D00_17_5F00_17_2D00_19_2D00_21.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们找到了问题。
    U-boot 启用了看门狗。
    感谢你的帮助。
    谢谢、
    David