请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 工具/软件:Linux
我们使用 TI Fusion 加载90120A (主/从对的主设备)、其配置禁用了看门狗计时器。
当我们引导 Linux 并重新检查看门狗计时器时、它已启用。
发生什么事了、我们如何阻止这种情况发生?
以下是两个具体的测试用例、用于说明我们正在做什么以及看到什么:
U-Boot 到 Linux
- 在禁用看门狗的情况下对 UCD 主设备进行编程
- 对 CPU 进行循环通电
- 在 U-Boot 中停止引导过程
- 检查 UCD 主设备配置–系统看门狗已禁用
- 继续引导
- Linux 应运而生
- 检查 UCD 主配置–系统看门狗是否启用
U-Boot 到 Linux 单模式用户
- 禁用带系统看门狗的 UCD 主设备编程
- 对 CPU 进行下电上电
- 在 U-Boot 中停止引导过程
- 检查 UCD 主设备配置–系统看门狗已禁用
- 继续引导
- Linux 应运而生
- 检查 UCD 主配置–系统看门狗是否启用
您以前看过吗?
您知道解释是什么吗?
您是否知道我们需要做些什么来确保在 Linux 启动时 UCD 看门狗保持禁用状态?
谢谢、
David