This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在累加器模式下禁用闪存更新

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800497/bq35100-disable-flash-update-in-accumulator-mode

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我们的问题如下:

我们希望在每分钟读取累积容量的应用中使用 BQ35100、然后进入睡眠模式(累加器模式)。 始终启用监测计不是一个选项。

在关闭器件(Gauge 启用低电平)之前、我们发送命令 gauge 停止、这使得 BQ35100将总累积容量存储到其内部数据闪存中。

在该频率下、我们将以太快的速度达到闪存存储器的最大写入周期数。

在数据表中、闪存编程写入周期被定义为20000个、在技术参考手册中被定义为200000个。 哪一个是正确的?

使用累加器模式、我们希望防止器件在关闭闪存之前向闪存写入数据。

2.是否可以禁用闪存更新?

根据《技术参考手册》:“Flash 更新-如果启用,则只有满足以下两个条件之一时,才可以更新数据闪存:1. ControlStatus()[GA]= 1和 Voltage()≥Flash Update OK Voltage。 ControlStatus()[GA]= 0。” (6.2闪存更新)

我们尚未找到如何禁用此功能。

3.我们是否可以在不发送 gauge 停止命令的情况下将 gauge _enable 引脚设置为低电平以防止监测计写入闪存,或者这是否会产生其他问题?

Gauge 停止命令的作用是什么?

根据《技术参考手册》:“触发器件以停止电量监测并完成所有未完成的任务”(表11-2)。 控制 MAC 子命令)

这些未完成的任务是什么?

5.您能建议实现我们目标的正确方法吗?

感谢您的支持!

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表正确。 TRM 值太大。
    2.不幸的是,我们的寿命不能被禁用。 我已将其提交给我们的开发团队。
    这将产生其他问题、例如不更新 EOS 性能。
    4、这将通知监测计已学习到阻抗脉冲。
    5.我建议从 EVM 用户指南开始并参考 GPCCHEM 文档。 对于极少放电的情况、累积模式也不是一种好的测量方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提出关于问题3的问题:我们能否在不发送 gauge 停止命令的情况下将 gauge 启用引脚设置为低电平以防止监测计写入闪存? 在我们不使用 EOS 的情况下,这是否是一个可行的解决方案?

    再次感谢、
    弗洛里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,佛罗里
    否、必须发送监测计停止信号

    谢谢
    Onyx