主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好!
我们的问题如下:
我们希望在每分钟读取累积容量的应用中使用 BQ35100、然后进入睡眠模式(累加器模式)。 始终启用监测计不是一个选项。
在关闭器件(Gauge 启用低电平)之前、我们发送命令 gauge 停止、这使得 BQ35100将总累积容量存储到其内部数据闪存中。
在该频率下、我们将以太快的速度达到闪存存储器的最大写入周期数。
在数据表中、闪存编程写入周期被定义为20000个、在技术参考手册中被定义为200000个。 哪一个是正确的?
使用累加器模式、我们希望防止器件在关闭闪存之前向闪存写入数据。
2.是否可以禁用闪存更新?
根据《技术参考手册》:“Flash 更新-如果启用,则只有满足以下两个条件之一时,才可以更新数据闪存:1. ControlStatus()[GA]= 1和 Voltage()≥Flash Update OK Voltage。 ControlStatus()[GA]= 0。” (6.2闪存更新)
我们尚未找到如何禁用此功能。
3.我们是否可以在不发送 gauge 停止命令的情况下将 gauge _enable 引脚设置为低电平以防止监测计写入闪存,或者这是否会产生其他问题?
Gauge 停止命令的作用是什么?
根据《技术参考手册》:“触发器件以停止电量监测并完成所有未完成的任务”(表11-2)。 控制 MAC 子命令)
这些未完成的任务是什么?
5.您能建议实现我们目标的正确方法吗?
感谢您的支持!
此致、
弗洛里安