This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:防止 uProcessor 禁用

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798448/tps3839-preventing-uprocessor-from-disabling

器件型号:TPS3839

当 电池电压降至2.325V 的阈值以下时、我将使用 TPS3839G25来禁用 uProcessor。 复位线直接连接到上的使能线、它还有一个电容和一个10k 上拉电阻器。

当我连接编程器时、如果编程器应该将使能线路拉至低电平、然后再拉高电平以进行复位、那么当 TPS3839在电路中时、它无法将其拉至足够低的电平来禁用它。 我取出 TPS3839、一切正常。 不确定那里发生了什么、社区有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    不应将上拉电阻器连接到/RESET。 请使用不带此上拉电阻的重置线路、因为这可能会导致您的问题。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Abhinav、器件中是否有内部上拉电阻? 上行的使能线路需要保持高电平才能保持导通、但可以拉至接地以禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    上行的使能线是双向的吗? 它是否还尝试驱动复位线路?

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    此主题已有一段时间未得到响应、因此我假设您找到了您的解决方案。 现在我将关闭您的主题、如果您需要更多支持、请提出另一个问题。

    谢谢、
    Abhinav。