请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3839 当 电池电压降至2.325V 的阈值以下时、我将使用 TPS3839G25来禁用 uProcessor。 复位线直接连接到上的使能线、它还有一个电容和一个10k 上拉电阻器。
当我连接编程器时、如果编程器应该将使能线路拉至低电平、然后再拉高电平以进行复位、那么当 TPS3839在电路中时、它无法将其拉至足够低的电平来禁用它。 我取出 TPS3839、一切正常。 不确定那里发生了什么、社区有什么想法?