请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808-Q1 你(们)好
我的客户希望在 SENSE 引脚上应用 R-C 滤波器、以减少由噪声引起的故障。
请告诉我们适用的最大上拉电阻值。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户希望在 SENSE 引脚上应用 R-C 滤波器、以减少由噪声引起的故障。
请告诉我们适用的最大上拉电阻值。
谢谢你
您好、Abhinav
我知道内部有一个电阻器。(内置电阻器分配电路)。
TPS3808G30-Q1的 SENSE 引脚的灵敏度非常敏感、以至于轻微的噪声会导致复位。
为了解决这个问题、我们尝试在 SENSE 引脚的前面构建一个 RC 滤波器。
在上面的问题中、被称为上拉电阻的电阻器是 RC 滤波器的电阻。
请回答以下问题
1.在 SENSE 引脚前面配置 RC 滤波器是否有问题?
2.如果配置 RC 滤波器、您可以考虑的最大电阻值是多少?
谢谢你。