This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:询问如何将上拉电阻器连接到传感器引脚

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802626/tps3808-q1-inquire-about-connecting-a-pull-up-resistor-to-the-sensor-pin

器件型号:TPS3808-Q1

你(们)好

我的客户希望在 SENSE 引脚上应用 R-C 滤波器、以减少由噪声引起的故障。

请告诉我们适用的最大上拉电阻值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    您不需要在 TPS3808-Q1的 SENSE 引脚上使用上拉电阻器。 如果您尝试使用 TPS3808G01-Q1监控特定电压轨、则需要使用电阻分压器、最好在检测输出端使用1nF 电容器。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    我知道内部有一个电阻器。(内置电阻器分配电路)。

    TPS3808G30-Q1的 SENSE 引脚的灵敏度非常敏感、以至于轻微的噪声会导致复位。

    为了解决这个问题、我们尝试在 SENSE 引脚的前面构建一个 RC 滤波器。

    在上面的问题中、被称为上拉电阻的电阻器是 RC 滤波器的电阻。

    请回答以下问题

    1.在 SENSE 引脚前面配置 RC 滤波器是否有问题?

    2.如果配置 RC 滤波器、您可以考虑的最大电阻值是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinav

    我知道内部有一个电阻器。(内置电阻器分配电路)。

    TPS3808G30-Q1的 SENSE 引脚的灵敏度非常敏感、以至于轻微的噪声会导致复位。

    为了解决这个问题、我们尝试在 SENSE 引脚的前面构建一个 RC 滤波器。

    在上面的问题中、被称为上拉电阻的电阻器是 RC 滤波器的电阻。

    请回答以下问题

    1.在 SENSE 引脚前面配置 RC 滤波器是否有问题?

    2.如果配置 RC 滤波器、您可以考虑的最大电阻值是多少?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    在理论上、向 SENSE 引脚添加低通滤波器不会出现问题。 也就是说、使用滤波器消除所有噪声可能会影响实际电压/尖峰、您需要使用电压监控器。 您可能会错过应该检测到的复位。 因此、即使不会出现任何问题、我想说要小心使用的电阻器值、以确保滤波器的电平正确。

    因此、我实际上不能为您提供最大电阻值、但我会说<1k。 这同样与您尝试滤除的噪声和您不想滤除的实际尖峰有关。

    谢谢、
    Abhinav。