This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:MR 是否可以保持断开状态?

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803573/tps3620-can-mr-be-left-open

器件型号:TPS3620

大家好、团队、

MR_引脚是否可以由于内部上拉 R 而保持断开(请参阅数据表中的方框图)?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    /MR 引脚的逻辑依赖于 VIL 和 VIH 规格(低电平输入电压和高电平)之间的切换。 当引脚上的电压超过0.7 x Vdd 时/MR 变为逻辑高电平、而当引脚上的电压为0.3 x Vdd 时、/MR 变为逻辑低电平。 保持/MR 引脚悬空可能会导致噪声和寄生效应影响逻辑的问题。 除了逻辑低电平(GND)和逻辑高电平(Vdd)外、我们不保证数据表上的任何规格。

    话虽如此、在逻辑图中可以清楚地看到/MR 通过内部电阻器上拉至 Vdd。 这使我认为保持此引脚断开不会有问题、但不建议这样做。

    谢谢、
    Abhinav。