Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101 尊敬的所有:
我正在?TPS7A8101,Δ I、如果 Vin=5V、Vout=5V、它是否会使纹波变差
我们的需求是正常的5V 电源。 我们需要获得低噪声5V 电源。 电流需求为1A。如果有合适的器件、请帮助推荐
谢谢!
-
我正在评估 TPS7A8101
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Timsen、
LDO 的工作输入电压更高、输出电压下降到更低。 如果 Vin = Vout、则器件在压降模式下运行、在压降模式下运行时、LDO 将不会产生增益或纹波降低(在压降时、PSRR 会严重降级)。 如果 LDO 处于正常工作模式、则数据表中所述的交流和直流性能将是如此。
请参阅我们的 LDO 基础知识第1章:压降 http://www.ti.com/lit/ml/slyy151a/slyy151a.pdf
此致。
Wilson