This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:在输入电压=5V、输出电压=5V 的情况下、它是否会使纹波变差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803637/tps7a8101-does-it-make-the-ripple-worse-in-case-of-vin-5v-vout-5v

器件型号:TPS7A8101

尊敬的所有:

    我正在?TPS7A8101,Δ I、如果 Vin=5V、Vout=5V、它是否会使纹波变差

我们的需求是正常的5V 电源。 我们需要获得低噪声5V 电源。 电流需求为1A。如果有合适的器件、请帮助推荐

谢谢!

  • 我正在评估 TPS7A8101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    LDO 的工作输入电压更高、输出电压下降到更低。 如果 Vin = Vout、则器件在压降模式下运行、在压降模式下运行时、LDO 将不会产生增益或纹波降低(在压降时、PSRR 会严重降级)。 如果 LDO 处于正常工作模式、则数据表中所述的交流和直流性能将是如此。

    请参阅我们的 LDO 基础知识第1章:压降 http://www.ti.com/lit/ml/slyy151a/slyy151a.pdf

    此致。

    Wilson