This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:非 HV 部件的操作>40V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803232/lm2936-operation-40v-with-non-hv-part

器件型号:LM2936
主题中讨论的其他器件: TPS7A16

 LM2936Z 在输入电压高于40V 时的运行。

我们有一个使用 LM2936Z-3.3器件的电路板、它需要使用峰值约为46V 的未平滑整流电源运行。 LM2936Z 的高电压(HV)版本不采用 TO-92封装、尽管数据表明确表示 HV 器件可调节至60V 输入、但也建议非 HV 器件可承受60V 输入、 但不会提供短路保护。

所以:

1) 1)标准 LM2936Z 器件是否能够承受40V 以上的重复电源电压

2) 2)这会对器件的寿命产生什么影响?

3) 3)是否有一个具有50V 或更高输入电压的替代器件可提供固定3.3V 输出?

4) 4)我们是否需要改变设计?

提前感谢您的任何帮助!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    请查看我对您问题的回答、如下所示。

    1)是的、LM2936的电源电压>40V、最高60V (ABSMAX VIN)、 但是、我们无法根据数据表中列出的电气规格保证性能、这些规格的最大工作输入电压为40V。如果高于40V 的电压仅在短时间内(典型标称输入电压小于40V)、 器件损坏不应存在重大问题或风险。

    2) 2) 40V 以上的持续运行可能会导致与连接到 VIN 的内部晶体管上的栅极氧化物击穿相关的长期问题、从而导致器件出现功能问题(内部泄漏、不正确的 VOUT、增加的静态电流等)、 但是、只要电源电压>40V 不会延长并且不超出 ABSMAX VIN (60V)、影响就应该很小。

    3) 3)如果此处存在问题、建议查看可提供3.3V 固定输出的 TPS7A16器件

    4) 4)如果您希望器件在输入电压大于40V 的情况下继续运行、我们建议您查看工作最大输入电压为40V 的器件、例如 TPS7A16