主题中讨论的其他器件: TPS7A16
LM2936Z 在输入电压高于40V 时的运行。
我们有一个使用 LM2936Z-3.3器件的电路板、它需要使用峰值约为46V 的未平滑整流电源运行。 LM2936Z 的高电压(HV)版本不采用 TO-92封装、尽管数据表明确表示 HV 器件可调节至60V 输入、但也建议非 HV 器件可承受60V 输入、 但不会提供短路保护。
所以:
1) 1)标准 LM2936Z 器件是否能够承受40V 以上的重复电源电压
2) 2)这会对器件的寿命产生什么影响?
3) 3)是否有一个具有50V 或更高输入电压的替代器件可提供固定3.3V 输出?
4) 4)我们是否需要改变设计?
提前感谢您的任何帮助!
Alex