This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:单路锂聚合物至3.3V 转换器

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799791/tps63060-single-lipo-to-3-3v-converter

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63020TPS63802

你(们)好

我必须从 Vbat (单节 Lipo 电池)转换为3.3V @ 1A。 该项目需要低静态电流(例如小于30uA)。 看起来 TPS63060是德州最好的替代方案。

还有其他解决方案吗?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    TPS63060更适用于多节电池。 更好的替代方案是 TPS63802。 µA 电流远低于30 μ A、当 Vout=3.3V 时、它可以支持 Iout=1A、低至 Vin=2V、而 TPS63060可以低至 Vin=2.6V。但它仍处于预发布阶段、但可提供预量产样片。 否则、TPS63020也是更好的选择、其 IQ 高于 TPS63802、但低于 TPS63060。 与 TPS63060相比、它可以在较低的输入电压下工作、并且支持1A 的电流降至 Vin=2V

    是否有任何其他要求、例如额外的功能或封装类型?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试避免使用 BGA 封装。 因此、TPS63802是一个很好的替代方案。 您是否有静态电流的最终数字?
    BR
    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    µA 电流为11 μ A、您可以查看 数据表中的电气规格。 这会 µA 大约20 μ A 的空载输入电流。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gilberto:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳