请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060 主题中讨论的其他器件: TPS63020、 TPS63802
你(们)好
我必须从 Vbat (单节 Lipo 电池)转换为3.3V @ 1A。 该项目需要低静态电流(例如小于30uA)。 看起来 TPS63060是德州最好的替代方案。
还有其他解决方案吗?
BR
Gilberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gilberto:
TPS63060更适用于多节电池。 更好的替代方案是 TPS63802。 µA 电流远低于30 μ A、当 Vout=3.3V 时、它可以支持 Iout=1A、低至 Vin=2V、而 TPS63060可以低至 Vin=2.6V。但它仍处于预发布阶段、但可提供预量产样片。 否则、TPS63020也是更好的选择、其 IQ 高于 TPS63802、但低于 TPS63060。 与 TPS63060相比、它可以在较低的输入电压下工作、并且支持1A 的电流降至 Vin=2V
是否有任何其他要求、例如额外的功能或封装类型?
此致、
密耳