This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:SW 引脚的电压

Guru**** 2504865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802646/tlv62565-voltage-of-sw-pin

器件型号:TLV62565

尊敬的 TI 支持成员:

 电路板 SW 引脚的电压值和波形如下所示。

最大值(4.34V)和最小值(-0.78V)的测量值超出了 最大绝对额定值(VIN+0.3=3.7+0.3=4.0V)和最小值(-0.3V)的规格。

此结果是否有任何问题?

如果是、您是否有任何解决方案?

此致、  

Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Endo、

    SW 引脚上的电压没有问题。 未超出绝对最大值、因为它是指直流电压。 对于您提供的波形、+4.34V 和-0.78V 仅是短暂的持续时间、它发生在 SW 节点的转换阶段。

    有关详细说明、请参阅随附的应用手册。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../absolute-rating-SW_5F00_slva494a.pdf