请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 您好!
我的客户目前正在为其栅极驱动器设计隔离式电源、并正在考虑使用 LM5017进行此设计。
以下是其15V DCDC 的规格:
输入电压:16–30V 直流
最小输出电压= 16.5V (与低成本 LDO 配合使用以获得稳定的15V 电压)
最大输出电压:大约20V、以限制 LDO 中的损耗
I OUT:最大0.3A
为了进行一些快速测试、他们在 EVM AN-2204上安装了变压器(我更愿意离线发送共享变压器详细信息)。
它们 通过将变压器的两个次级绕组串联在一起来获得输出电压。
由于他们对第一次测试感到不舒服、他们想问您是否可以查看并确认使用此 LM5017及其变压器可以达到他们的规格。
或者最好使用另一个专用变压器。
感谢您的支持。
此致、
Stani