This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:隔离式15V DCDC 电源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802138/lm5017-isolated-15v-dcdc-pwr-supply

器件型号:LM5017

您好!

我的客户目前正在为其栅极驱动器设计隔离式电源、并正在考虑使用 LM5017进行此设计。

以下是其15V DCDC 的规格:

输入电压:16–30V 直流

最小输出电压= 16.5V (与低成本 LDO 配合使用以获得稳定的15V 电压)

最大输出电压:大约20V、以限制 LDO 中的损耗

I OUT:最大0.3A

为了进行一些快速测试、他们在 EVM AN-2204上安装了变压器(我更愿意离线发送共享变压器详细信息)

它们 通过将变压器的两个次级绕组串联在一起来获得输出电压。

由于他们对第一次测试感到不舒服、他们想问您是否可以查看并确认使用此 LM5017及其变压器可以达到他们的规格。

或者最好使用另一个专用变压器。

感谢您的支持。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    请将您的信息发送至 robert.blattner@ti.com

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我刚刚向您发送了信息。
    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    尽管您所描述的变压器配置是可以的、并且可以提供所需的大约1:2匝数比、但变压器本身在用作电感器时具有非常低的饱和电流。 即使初级侧没有负载、在启动和瞬态期间、您的电感器也可能会饱和。 我们建议使用 Wurth 750314226这样的产品–可从网上获取数据表。 如果您的客户希望获得更多电感器选择和更多设计背景,请尝试我们的 Flybuck 网页: www.ti.com/.../overview.html 。 "技术文档"选项卡包含变压器选择指南。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的反馈。 我会向我的客户提供反馈。

    此致、

    Stani