This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641输出功率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801666/tps92641-tps92641-output-power

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:TPS92691

你(们)好,先生

我们 的客户 希望 使用 TPS92641或 TPS92691设计为输入:80-130V; 输出 恒定电流20A,电压=60V;输出 功率 为1200W, 输入 电压 客户 将 使用 其他 外部电路进行设计,以满足 TPS92641或 TPS92691 输入 范围, 驱动 电路 将添加 栅极驱动器 NCP51530; 请 !了解 TPS92641或 TPS92691可以满足此设计要求?tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    80-130V 是交流输入吗? 他们的操作要求是什么? 调光? 调光类型? 与设计相关的任何内容。 很多时候、可以使 IC 的运行超出其预期、问题是它是否合理或它是否是正确的部件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、