请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 主题中讨论的其他器件:TPS92691、
你(们)好,先生
我们 的客户 希望 使用 TPS92641或 TPS92691设计为输入:80-130V; 输出 恒定电流20A,电压=60V;输出 功率 为1200W, 输入 电压 客户 将 使用 其他 外部电路进行设计,以满足 TPS92641或 TPS92691 输入 范围, 驱动 电路 将添加 栅极驱动器 NCP51530; 请 !了解 TPS92641或 TPS92691可以满足此设计要求?tks