This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:AT LX 引脚问题的开关波形

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802693/tps92511-the-switching-wave-from-at-lx-pin-issue

器件型号:TPS92511

您好!

我使用 TPS92511以350mA 电流驱动两个3V LED。

使用33.2kHz 电阻器将工作频率设置为300kHz

使用的电感器为68uH。

LX 引脚上的开关波形似乎并不完美。 它中存在某种有害的噪声。

如果有人能够帮助解决此问题、那将会有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul-R、

    我不确定第一张图片是什么。 68uH 电感器的饱和电流是多少?

    它的运行频率约为31KHz、我会检查您的电阻器值。 由于频率太低、它运行不连续。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用的电阻值为33.2千欧、应在300kHz 下工作。 当输入电压为12V 时捕获第一个波形。
    当输入电压大约为8V 时捕获第二个波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我将 FS 电阻器更改为20K、以便频率可以为500kHz、但它们的波形仍然没有变化。

    输入为12V 时的第一幅图片、输入为30V 时的第二幅图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电感器器件型号/制造商是什么? 某件事情并不正确、也许原理图有助于确定正在发生的情况。

    波形有变化。 它几乎看起来达到了电流限制、什么连接到您的输出、两个串联的 LED? 有电容吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的电感器是 Coilcraft 68uH

    LPS8045B-683MRB

    另一个具有33uH Bourns 电感器的电路板

    这两个示例都提供了类似的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来电感器应该正常。 R1、R2、C1、C2、C3和 D3的值是多少(器件型号)。 DIM 是否连接了任何东西? 或任何其他连接?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1 4.3 Ω、R2 20kOhm、C3 10uF、C2 10uF、D3 PMEG6010CEJ、115 60V、 1A、没有任何元件连接到 DIM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速问题、R1是4.3 Ω 还是4.3千欧? 它需要4.3千欧。 二极管看起来正常。

    "集成 MOSFET 具有1.2A 的固定电流限制、可在等关键运行条件下保护应用电路
    LED 灯串短路。 一旦达到限值、集成 MOSFET 会立即关断34 μs、以使其处于 LET 状态
    电感器放电。"

    这似乎是关于转换器在尝试再次运行之前关闭了多长时间。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      问题就在于、测量时电阻值读数仅为4.3欧姆。 我将其替换为5K 欧姆、现在工作正常。 所附为10V 和30V 输入下的波形。