请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92511 您好!
我使用 TPS92511以350mA 电流驱动两个3V LED。
使用33.2kHz 电阻器将工作频率设置为300kHz
使用的电感器为68uH。
LX 引脚上的开关波形似乎并不完美。 它中存在某种有害的噪声。
如果有人能够帮助解决此问题、那将会有所帮助。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.