This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:输出电压不稳定问题

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798687/tps23753a-output-voltage-unstable-issue

器件型号:TPS23753A

您好、先生、

我们在原理图下进行测试。 空载时输出电压不稳定(如以下波形所示)。 您能否帮助检查如何针对此问题进行微调? 谢谢!  

CH1:VSS 引脚悬空

CH2:VC 引脚、悬空

CH3:+5V (Vout)、带 GND

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    PSE 似乎正在切断电源。 可能是 PSE 所需的 MPS 未得到满足。 请为 PSE 添加一些输出负载(~0.5W)以维持其电压。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、