This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:PWM 引脚的慢速脉冲

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799326/tps92512-slow-pulses-to-the-pwm-pin

器件型号:TPS92512

    我注意到、当 PWM 引脚从禁用状态启用时、会出现显著尖峰、如下图1所示、在大约30Vdc 的高输入电压下。 在模拟 PWM 时、Web 工作台未显示此异常、但在仿真中 PWM 速度要快得多。 Web 工作台确实显示了在 comp 电容器充电时发生的启动条件的类似尖峰(图6)、但中的该尖峰远小于仿真中的 I measure。 如果我计算启动时可能发生的 IPEAK 值、我将得到2.8A @ 30V、这也低于图2中测量的电流。 如图1所示、Vcomp 已断开充电、因此这表明系统进入最小脉冲宽度模式是合理的。 请注意、尖峰期间的导通时间大于图3图4中正常运行时的导通时间。 我本来希望它为= Ton min 140nS。  当 Vcomp 仅部分放电而不是完全放电时、情况似乎更糟。 有什么想法可以这么做、或者如何解决这个问题?

 

 

图1: 黄色:在0.2欧姆电阻器上测量的短路电流尖峰。 粉色:Vcomp 引脚

图2: 缩放在0.2欧姆电阻器上测量的短路电流尖峰。 导通时间228ns

图3: 在0.2欧姆电阻器标准电流曲线上测得。 导通时间为183ns

 

图4: 在0.2欧姆电阻器上测量的标准电流曲线

图5:PWM 的 Web 工作台仿真。

图6:启动的 Web 工作台仿真。

 

图7:原理图。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    您能否在 PWM 首次与电流一同升高时测量 Vout? 如果补偿保持不变、但在 PWM 关断期间输出电压下降、您可以看到电流过冲、直到 Vout 由于 C13而恢复到应有的值。 如果这是由 C13充电引起的、LED 将不会看到该电流、您还可以测量 LED 电流吗?

    另请注意、最短导通时间通常为140ns。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面: 在0.41欧姆电阻器上测量的 I LED 请注意、共有3条并联路径、因此总电流是该读数的3倍。

    上图:黄色 V OUT、粉色:引脚4 Pdim

    下面:关闭转换时黄色 I OUT、 粉色:4 Pdim

    下面:黄色:I OUT、粉色引脚8 Vcomp

    下面:黄色:I OUT、粉色引脚8 Vcomp 缩小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    Q1的作用是什么? 什么是 FB4?

    它似乎是 COMP 的最小示波器图片。 另一个我将在运行和关闭期间更仔细地查看 COMP。 您可以尝试降低开关频率、以查看这是否会改变过冲。 您还可以尝试使用不同的 COMP 电容值来查看行为是否发生变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:实际上有3个晶体管/LED 路径、每次启用一个以选择不同的颜色。 在我的测试过程中、只有一条路径被启用、因此我只展示了这一点以简化讨论。

                   请注意:我今天短接了晶体管、没有发现任何差异。

    FB4:这是一个直流电条件下最大0.15欧姆的铁氧体磁珠。

                   注意:今天我短接了铁氧体磁珠、并且尖峰没有变化。

    下面:我在 Ccomp 上放一个1uF 电容,您可以看到 Vcomp 稳定,但电流尖峰仍然存在。  我还尝试使用较小的电容器、但它没有发生很大变化。

    下面:R46更改为100K、从而降低了偏斜开关频率。  由此产生的尖峰略有增加。

    下面的另一个图像:粉红色是从引脚10到电感器的输出。   黄色:是电流尖峰。  前3个脉冲太大、然后稳定下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    导通时涉及两个电流。 一个是 LED 电流、另一个是为输出电容器充电的电流。 由于 COMP 保持恒定、如果 Vout 低于关闭时、则会发生过冲。 该电流将为输出电容器充电。 COMP 还将尝试补偿首次导通时可能导致过冲的电流不足。 我不确定是否进行了检查、但当您更改 COMP 电容器时、过冲是否发生了变化(振幅和持续时间)? 使用更大的电容器时、过冲应该更小、但持续时间更长。 此外、发生这种情况时、请观察 Vin。 如果它在开关时出现压降、并且您具有输入电容、您也可以过冲、因为 Comp 在初始启动时不会处于较高 Vin 的正确电平。 Comp Hold 假定 Vin 和 Vout 在关断至导通期间保持不变。 我会考虑尝试增大 C13值、以便如果存在过冲、它会进入输出电容器。 还有其他可能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面、您可以看到标准 Ccomp 10nF 的浅黄色。  深黄色表示 Ccomp 设置为1uF。  尖峰会上升一点、但持续时间大致相同。

    将 C13更改为11uF 时、LED 上只有1.86A 的尖峰。  但是、由于为 C13充电的电流增加、系统中的浪涌尖峰会增加到6安培。  我需要增加电流感应电阻器功率、这也是更大的 EMI 尖峰。

    将 C13更改为2.2uF 会使 LED 上的尖峰达到3.15A。 由于为 C13充电的电流增加、系统中所有组件的浪涌尖峰都会增加到4.26安。

    在 C13 = 2.2uF 的情况下、通过0.41欧姆电阻器的1/3 LED 的电流低于该电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我不明白为什么它这么做。 您能否查看输入电压、输出电压、电流尖峰和 COMP (需要放大 COMP、以查看它是否在 PWM 变为低电平后、PWM 变为高电平时以及在电流中的上述恢复期间发生变化。 我想看到的 Vin 正好位于 IC 引脚2附近的功率级、探针回路也靠近 IC 引脚9。

    在过冲期间、由于响应在10n 和1U 之间看起来没有太大差异、因此看起来好像是另一个变量导致了这种情况。

    最好在 PWM 脉冲重新导通前查看其末尾的占空比、包括 Vin、Vout 和电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    跟进问题以添加到我之前的帖子。

    我还有另一个问题、连接 LED 的导线有多长、或者 LED 连接距离太远?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 与转换器位于同一个4层 PCB 上。 最远的 LED 距离转换器 IC 中心3.4英寸。

    关键探头位置视图。

    我使用4通道示波器一次获取所有读数。 结果不那么清晰、因此如果您想要缩放某个内容、请告诉我。

    在所有抓取器上、

    通道1:VIN

    通道2:输出电压

    通道3:Vcom

    通道4:I OUT

    图像按顺序排列:PWM 打开、直至电流 V comp 稳定。

                 缩放:PWM 关闭

        打开 Zoom PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    这看起来像是初始导通、这可能是由最短导通时间引起的。 我更担心 PWM 调光和输出电压不低。 如果 COMP 处于低电平、并且电流会随着它的运行而达到峰值、除非其他操作正在进行、否则它可能是最短导通时间。 如果降低输入电压或开关频率、也有助于它指向这一点。 您还可以查看发生这种情况时的开关节点。 当 COMP 上升时、它不应调节电流、看起来(低于设定点)、开关节点在这段时间内看起来是什么样的。

    您能否在 PWM 关闭/打开脉冲期间查看这一点?

    我会尝试降低开关频率(可能具有更大的电感器值)。 对于您尝试运行的占空比、频率似乎太高。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                   它的频率可能过高,但这正是 TI 仿真工具所建议的,在32V 电压下,它恰好是最短导通时间,但即使在28V 电压下 ,仍有更大的摆动空间,尖峰仍然存在。  如果我使用10uH 电感器并将频率设置为低至1MHz、则尖峰恰好与标准电流波的高度相同、除非我缺少其他看起来解决了该问题的方案。  我必须找到一种方法来安装更大的电感器。

    图片按顺序排列

    1、粉色电流、黄色开关节点。  (PWM 从低电平变为高电平)请注意前几个周期的导通时间延长。

    2.粉色电流,黄色开关节点。  (PWM 从高到低)

    3、粉色电流、黄色 Vcomp。  (PWM 从低到高)

    4、粉色电流、黄色 Vcomp  (PWM 从高到低)

    5、电感器为10uH 时的电流1MHz 工作频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该 LED 电流是多少? 如果它是转换器电流、它将具有电流尖峰、因为它会将电流返回到输出电容器中。 如果 Vout 在关断期间发生变化、则会由于输出电容器而出现电流尖峰。

    对于这个问题、从32V 更改为28V 是微不足道的。

    此外、由于 Vout 低于 PWM 首次变为低电平的时间、占空比开始升高。 这就是该器件在 PWM 期间保持恒定调节的工作方式、该电流不应最终出现在 LED 中、而应仅为输出电容器充电。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我上一封电子邮件中的电流是电流感应电阻器电流、其中包括电容器电流。  但是 、与下面的屏幕截图类似的先前屏幕截图显示了流经 LED 的电流具有类似的电流尖峰。  我想我们现在有一个增加电感和降低频率的解决方案、我将不得不找到一些合适的器件、然后在更大的样本集上运行。  感谢你的所有帮助。

    下面是在 Fosc = 1.4Khz、电感器= 4.7uH 的情况下、通过 LED 出现的电流尖峰。  显示的电流是通过0.41欧姆电阻器的3条 LED 并联路径中的1条。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、