我注意到、当 PWM 引脚从禁用状态启用时、会出现显著尖峰、如下图1所示、在大约30Vdc 的高输入电压下。 在模拟 PWM 时、Web 工作台未显示此异常、但在仿真中 PWM 速度要快得多。 Web 工作台确实显示了在 comp 电容器充电时发生的启动条件的类似尖峰(图6)、但中的该尖峰远小于仿真中的 I measure。 如果我计算启动时可能发生的 IPEAK 值、我将得到2.8A @ 30V、这也低于图2中测量的电流。 如图1所示、Vcomp 已断开充电、因此这表明系统进入最小脉冲宽度模式是合理的。 请注意、尖峰期间的导通时间大于图3和图4中正常运行时的导通时间。 我本来希望它为= Ton min 140nS。 当 Vcomp 仅部分放电而不是完全放电时、情况似乎更糟。 有什么想法可以这么做、或者如何解决这个问题?
图1: 黄色:在0.2欧姆电阻器上测量的短路电流尖峰。 粉色:Vcomp 引脚
图2: 缩放在0.2欧姆电阻器上测量的短路电流尖峰。 导通时间228ns
图3: 在0.2欧姆电阻器标准电流曲线上测得。 导通时间为183ns
图4: 在0.2欧姆电阻器上测量的标准电流曲线
图5:PWM 的 Web 工作台仿真。
图6:启动的 Web 工作台仿真。
图7:原理图。