This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 原理图审阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801812/ucc28064a-ucc28064a-schematic-review

器件型号:UCC28064A

尊敬的先生:

我们设计为将 UCC28064A 用于86"显示 SMPS。

您能帮我了解一下原理图的建议吗?

输入:90~264VAC

输出功率:450W   

PFC 目标效率:90VAC/93%以上   

e2e.ti.com/.../KPA_2D00_445_5F00_PFC_5F00_SUB_5F00_REV0.0.1_5F00_190426-_280078C7C4C12900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dexter、

    感谢您关注 UCC28064A PFC 控制器的使用。

    可能需要一天或两天的时间才能完全审阅您的原理图。 您能否为 PFC 输出提供升压电感器的匝数比和目标电压?

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的快速回复。
    请参阅以下值。

    电感器匝数比:7.6
    PFC 输出目标电压:390
    e2e.ti.com/.../_2800_2019.05.16_2900_-UCC28064-_78C755B334D1A4C2_-_C4ACB0C0_.xlsx
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    感谢您提供后续的 UCC28064A 设计计算器工具电子表格。  这对了解您 的设计目标非常有帮助。  

    请参阅随附的文件、了解我对该 PFC 设计的审查。  

    e2e.ti.com/.../KPA_2D00_445_5F00_PFC_5F00_SUB_5F00_REV0.0.1_5F00_190426-_2800_reveiwed_2900_.pdf

    许多电阻器值与设计工具的建议不匹配。  我认为您应该尽可能接近设计工具的建议值。  此外、将此工具与数据表过程结合使用、该过程提供了有关值选择的附加建议。   

    您的原理图显示升压电感为200uH、但计算器文件显示为330uH。

    数据表建议使用2种电感计算中的较低者、因此200uH 是合适的。

    由于后续计算基于电感器选择、因此输入要使用的正确值非常重要。  这实际上适用于所有值。  组件值下限取决于用户在工具中输入的更高值。  确保输入的值是您要使用的值。

    此致、

    Ulrich