This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:如果温度过高、则无法通电。 低于0°C

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799196/tps23754-can-not-power-on-if-temp-low-than-0degreec

器件型号:TPS23754
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

TPS23754可在正常温度下正常工作。 但 IC 在温度过高时无法通电。 低于0°C、

然后我们测量 Aux 的电压。 摆线:

CH1:VC CH2:PWM CH3:辅助布线

室温

低温

完成这些测试后、我们使用 冷喷剂来检查哪个组件会导致此问题(IC、CAP、二极管、电阻器、光耦合器、 TL431...)、我们发现此问题是由 TPS23754引起的。

问题可以通过添加 VC 电容器和减少辅助串联电阻来改善。

TI 能不能帮助检查为什么温度低。 TPS23737难以建立?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    您是否有 VDD-RTN 的波形和上面的波形? 看起来 PSE 正在切断电源。 如果是、较低的温度可能会导致启动源较弱(根据数据表 EC 表)、PSE 移除电源可能就足够了。 如果是这样、您可以在 VDD-RTN 之间添加10mA 的小负载、以在直流/直流尝试启动时保持 PSE 连接。

    此外、当您插入 PSE 时、您是否有负载连接到直流/直流输出? 如果是、功率是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢 yuor 的帮助、此测试由 PD 输入端的48V 适配器完成、因此此问题不应与 PSE 有关、而问题不仅发生在空载情况下、而且发生在1A 输出情况下。

    谢谢你,MCH!
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    观察第一个波形、VC 信号在 FET 开始切换后立即崩溃。 考虑到这一点、并且随着电容的增加和串联电阻的减少、它会有所改进、这使我相信 VC 可能是如何驱动该特定初级 FET 的。 我没有使用过该特定的 FET、因为我们在较新的参考设计中为此功率级别使用了 FDMS86242。 这具有3倍的栅极电荷和2倍的输入/输出电容。 如果该特定 FET 有必要、我会继续增大 VC 电容器。 谢谢!