Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 Thread 中讨论的其他器件: TL431
大家好、
TPS23754可在正常温度下正常工作。 但 IC 在温度过高时无法通电。 低于0°C、
然后我们测量 Aux 的电压。 摆线:
CH1:VC CH2:PWM CH3:辅助布线
室温
低温
完成这些测试后、我们使用 冷喷剂来检查哪个组件会导致此问题(IC、CAP、二极管、电阻器、光耦合器、 TL431...)、我们发现此问题是由 TPS23754引起的。
问题可以通过添加 VC 电容器和减少辅助串联电阻来改善。
TI 能不能帮助检查为什么温度低。 TPS23737难以建立?
谢谢你。
C.T.