This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ14201:设计问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801940/webench-tools-lmz14201-design-issues

器件型号:LMZ14201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要一个具有0.5A 的12V 至-12V 转换器、采用此设计:

 在这个设计中、我有两件我不理解的事情、如果您能解释这些事情、我会很高兴:  

请参见24V 的 Cbyp 电容器、本设计建议的电容器为10uF/6.3V 电容器

2.输入为12V 时的 EN 电压为 -8.8V,此部件的使能阈值为1.18V

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    在这种情况下、Cbyp 电容器的额定电压应大于24V、因为它位于 VIN 和-VOUT 之间。 如果额定电压错误、我将与 WEBENCH 团队联系以纠正此问题。
    2. EN 阈值以 IC 返回路径-VOUT 为基准。
    如果 VOUT 为-12V、则器件的 EN 需要为-10.82V 才能保持启用。

    谢谢、
    Denislav