请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14201 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我需要一个具有0.5A 的12V 至-12V 转换器、采用此设计:
在这个设计中、我有两件我不理解的事情、如果您能解释这些事情、我会很高兴:
请参见24V 的 Cbyp 电容器、本设计建议的电容器为10uF/6.3V 电容器
2.输入为12V 时的 EN 电压为 -8.8V,此部件的使能阈值为1.18V
谢谢、
Shlomi