请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1854 主题中讨论的其他器件: TIDA-010015
我需要设计一个具有多电压输出的传导冷却三相400Hz 300W PSU 装置这些是:
| 电压(V) | 电流(安培) | 
| 3.3. | 30 | 
| 5. | 10. | 
| 12. | 5. | 
| 15. | 3. | 
| -15 | 0.5. | 
我提到了 UC1854和 TIDA-010015、您会推荐这种方法吗?是否有任何参考设计或应用手册可以提供帮助?