请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1854 主题中讨论的其他器件: TIDA-010015
我需要设计一个具有多电压输出的传导冷却三相400Hz 300W PSU 装置这些是:
|
电压(V) |
电流(安培) |
|
3.3. |
30 |
|
5. |
10. |
|
12. |
5. |
|
15. |
3. |
|
-15 |
0.5. |
我提到了 UC1854和 TIDA-010015、您会推荐这种方法吗?是否有任何参考设计或应用手册可以提供帮助?