This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:&quot 的电压范围;JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801852/bq25601-voltage-range-of-jeita-thermistor-comparator-buck-mode

器件型号:BQ25601
尊敬的 TI 支持成员:
数据表中"JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"的电压范围是否包含 VREGN 的误差?
此致、
Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiaki、

    JEITA 电压阈值定义为实际 REGN 电压的百分比。 因此、即使 REGN 误差很小、VT 阈值仍将设置为相同的固定百分比。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    例如、如果 VREGN 的误差为4.7V±0.1V、那么 VT1 3.330-3.562V 是否存在误差?

    此致、

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiaki、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、
    Angelo