This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798837/bq4050-charging

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ24105

您好!

我计划将 bq4050与充电器 bq24105配合使用。

在技术参考 SLUUAQ3 的4.4节(第30页)中、可以配置充电电流。

所以我不明白 bq4050可用作线性充电器吗? 在这种情况下、不需要外部充电器?

请向我解释一下。

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arkadi
    否、该器件不能用作充电器。 相反、主机可以读取电池所需的充电电压和电流、然后将这些电压和电流通知充电器。 bq4050不是充电器
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这是我的想法、但 SLUUAQ3中的第4.4节 让我感到困惑...

    那么  、SLUUAQ3第4.4节中的 ChargingCurrent()是什么意思呢?

    其中写道:

    "Charging Configuration[crate]标志提供了一个选项来根据 FullChargeCapacity()/DesignCapacity()调整 ChargingCurrent。 "

    请说明本节内容。

    非常感谢、

    Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以根据电量监测计 DF 中的电池温度对不同的充电电压和充电电流进行编程。 RAM 中的充电电流报告根据测量的温度选择了哪个充电电流。 请参阅 TRM 的 Jeita 部分以了解更多详细信息。

    谢谢
    Onyx