请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQ24105、
您好!
我计划将 bq4050与充电器 bq24105配合使用。
在技术参考 SLUUAQ3 的4.4节(第30页)中、可以配置充电电流。
所以我不明白 bq4050可用作线性充电器吗? 在这种情况下、不需要外部充电器?
请向我解释一下。
此致、
Arkadi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的回答。 这是我的想法、但 SLUUAQ3中的第4.4节 让我感到困惑...
那么 、SLUUAQ3第4.4节中的 ChargingCurrent()是什么意思呢?
其中写道:
"Charging Configuration[crate]标志提供了一个选项来根据 FullChargeCapacity()/DesignCapacity()调整 ChargingCurrent。 "
请说明本节内容。
非常感谢、
Arkadi