请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53353 大家好!
我对 TPS53353产品说明书有疑问。
数据表:SLUSAK2C.pdf 第4页
6规格
6.1绝对最大额定值
输出电压范围:GND:-0.3V 最小值 最大+0.3V
这是什么意思?
这是拼写错误吗?
什么是真的?
备注:
"TPS53353"只有 GND (热敏电阻)引脚。
我不会考虑 AGND 和 PGND 之间的差异。
如果您有任何信息、请告诉我!
此致
成