This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353:产品说明书的摘要

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800782/tps53353-tps53353-qustion-of-data-sheet

器件型号:TPS53353

大家好!
我对 TPS53353产品说明书有疑问。

数据表:SLUSAK2C.pdf 第4页

6规格
6.1绝对最大额定值
输出电压范围:GND:-0.3V 最小值 最大+0.3V

这是什么意思?
这是拼写错误吗?
什么是真的?

备注:
"TPS53353"只有 GND (热敏电阻)引脚。
我不会考虑 AGND 和 PGND 之间的差异。

如果您有任何信息、请告诉我!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成城

    这是 GND 引脚和外露焊盘之间的差分电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    感谢您的回复!

    但您的评论是不够的。

    因为 TPS53353 HOS 仅"外露焊盘"(包括 GND)。

    在 TPS53353中 、"GND" 和"外露焊盘"是一个公共端子。

    请重新确认此问题。

    我将等待您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成城

    让我看看我能找到什么。  它可以是标准锅炉板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成城

    您可以忽略该行。 仅通过单个封装 GND 连接、它没有任何意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,约翰-桑

    感谢您的快速回复。
    感谢您的良好合作。

    此致