This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:汽车级电路器件的温度最高可达100摄氏度、这有助于了解原因

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800837/lm3478q-q1-automobile-grade-circuit-devices-heat-up-to-100-degrees-celsius-help-find-out-why

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

MOSFET 为 PD70N1053、Vin 6~16V,Vout 12V 或15V  ,Iout=1A。电路上的所有器件都出现严重热病、最高150摄氏度、散热器最高100摄氏度。 下表是测试结果、请帮助分析原因? PCB 应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    感谢您提出问题。

    您能告诉我哪些组件变热吗? 是仅 MOSFET 还是 LM3478也变得很热? 一个快速建议是将栅极电阻器(R455)值降低至0欧姆、以查看是否有改进。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOSFET 和 LM3478都很热、约为100℃。 我把散热器放在它们上面。 ℃没有散热器,则为150 μ F。 我将尝试您的建议、并帮助我了解原因。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一项建议是删除 R458。 这可能会增加 LM3478的驱动电流、而这可能会增加温度。
    -Garrett