请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478Q-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3478
MOSFET 为 PD70N1053、Vin 6~16V,Vout 12V 或15V ,Iout=1A。电路上的所有器件都出现严重热病、最高150摄氏度、散热器最高100摄氏度。 下表是测试结果、请帮助分析原因? PCB 应该注意什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MOSFET 为 PD70N1053、Vin 6~16V,Vout 12V 或15V ,Iout=1A。电路上的所有器件都出现严重热病、最高150摄氏度、散热器最高100摄氏度。 下表是测试结果、请帮助分析原因? PCB 应该注意什么?