This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801331/pd-of-tlv704

主题中讨论的其他器件:TLV704

我们有关于 TLV704的问题。

请告诉我们 TLV74433的 IC PD (功率耗散)。

VIN=6.0V

VOUT=3.3V

Iout=0.1A

IC PD=?

我们的客户要求 IC PD 低于0.5W。

TLV74433的 IC PD 是否低于0.5W?

我们尝试使用 WEBENCH。

但 TLV704没有 WEBENCH 数据。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro,

    线性稳压器的功耗通常简化为以下公式:

    PD =(Vin - Vout) x Iout
    PD =(6V - 3.3V) x 0.1A
    PD = 270mW

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们对允许的功率耗散有新的问题。
    以下条件下允许的功率损耗是否低于0.5W?

    VIN=6.0V
    VOUT=3.3V
    Iout=0.1A

    Ta=30℃
    Ta=40℃
    Ta=50℃
    4. Ta=60℃

    您知道有关允许功率耗散的数据或公式吗?

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro,

    线性稳压器内的功率以热量的形式耗散;因此、稳压器中耗散的功率限制是数据表第10.3节中解释的结温:

    热性能信息表可用于早期计算;但是、请务必注意电路板布局会影响线性稳压器的热性能。  热性能信息表基于 JEDEC Hi-k 电路板布局建模。  本应用报告 讨论了布局如何影响 LDO 热性能。

    在前面的响应中、我们计算出功率耗散为270mW;但是、如果您尝试计算最大 PD、我们可以获取最高环境温度(60 C)、TLV704的最高工作结温(125 C)和热性能信息表中的 Theta_ja (213.1 C/W)。

    PD_max =(Tj_max - Ta_max)/ Theta_ja

    PD_max =(125 C - 60 C)/213.1 C/W

    PD_max = 305mW

    非常尊重、

    Ryan