请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 主题中讨论的其他器件:TPS2120
您好!
现在、我的客户有两个用于电源的电池。 一个是4.35V (全电压)电池、一个是4.2V (全电压)电池。
他们需要实现:
1.用较高的电压输入为负载供电。
2.手动选择 IN1作为电源。
3.手动选择 IN2作为电源。
我们似乎只能为 IN1指定优先级或为较高的输入指定优先级、我们无法手动指定 IN2作为输入、对吧?