This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 TINA TI 对 ucc28951的仿真中更改电源部分参数无效。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800724/ucc28950-changing-power-section-parameter-in-tina-ti-simulation-of-ucc28951-is-not-working

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

尊敬的先生:

在 Ucc28951的 TINA TI 仿真中更改电源部分参数无效。 我尝试根据我的要求更改变压器比率、但 Still Model 在2.4ohm 负载下提供12V 输出  

我正在尝试根据我的要求模拟 TINA TI UCC28950示例。 我的规格是

Vin=420V Vout=48V、Iout=20Amp、Fsw=200kHz

我尝试根据我的要求更改变压器比率、但 Still Model 在2.4ohm 负载下提供12V 输出。 我该怎么做才能获得正确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SUDHANSHU、

    您是否更改了输出端子的分压器电阻以调节 EA-引脚的反馈电压?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    是的、我更改了分压电阻值、以便在 Voutp=48V 时在 EAM 提供2.5V 输出。 但该电路仍然无法正常工作。  

    e2e.ti.com/.../Tinae2eucc28951.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhanshu

    我不知道您的 sim 文件为什么不能正常运行、但我按照建议的方式修改了420Vin 和48V 的文件。 变压器匝数比为6:1 (Excel 计算器提供5.59、但在现阶段差异并不重要)。 我使用了您使用的分压器、并在输出端放置了一个5欧姆电阻器(这不同于您使用的负载器件)。 我将仿真输出运行至10ms、Vout 达到40V 以上。

    我已附加我使用的仿真文件。 您可以看到、我已经用压控开关替换了 MOSFET、但同样、在这个仿真级别、这不是一个很大的变化、您无需担心器件模型雪崩。

    也请检查电流互感器负载电阻器的计算结果

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/E2e_5F00_14_5F00_May.TSC

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Colin:
    非常感谢您的回复。