请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041B 大家好、
我的客户正在将我们的 LM5041B 用于“降压+半桥”。 它们将 VIN 和 VCC 连接在一起(12V)、并且降压转换器的输入电压为200至400V。 降压转换器的输出电压为145v、最终输出电压为28V/18A、如下所示的原理图所示。 LM5041B 没有间断过流保护、因此客户自己设计此模式。 当它们执行短路测试(Vo 连接到 GND)时、Vo 可能会产生过冲。 VIN 更高、Vo 过冲更高。 例如、当 VIN 为300V 时、Vo 过冲为5.24V。 当 VIN 为400V 时、Vo 过冲为17V。 此外、当 Vo 过冲超过5V 持续几分钟时、降压转换器的输入电容器(C3、C4、C5、C17、C18)可能会损坏。 Vo 的测试波形如下所示。 您对此问题有什么看法吗? 如果您有任何困惑、请随时与我联系。 这是一个紧急情况、因此请快速回复我的电子邮件。 非常感谢。
非常感谢。
此致、
索菲亚