This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041B:LM5041B 输出电压具有过冲

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800547/lm5041b-lm5041b-output-voltage-has-overshoot

器件型号:LM5041B

大家好、

 我的客户正在将我们的 LM5041B 用于“降压+半桥”。 它们将 VIN 和 VCC 连接在一起(12V)、并且降压转换器的输入电压为200至400V。 降压转换器的输出电压为145v、最终输出电压为28V/18A、如下所示的原理图所示。 LM5041B 没有间断过流保护、因此客户自己设计此模式。  当它们执行短路测试(Vo 连接到 GND)时、Vo 可能会产生过冲。 VIN 更高、Vo 过冲更高。 例如、当 VIN 为300V 时、Vo 过冲为5.24V。 当 VIN 为400V 时、Vo 过冲为17V。 此外、当 Vo 过冲超过5V 持续几分钟时、降压转换器的输入电容器(C3、C4、C5、C17、C18)可能会损坏。 Vo 的测试波形如下所示。 您对此问题有什么看法吗? 如果您有任何困惑、请随时与我联系。 这是一个紧急情况、因此请快速回复我的电子邮件。 非常感谢。

 非常感谢。

此致、

索菲亚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sophia:
    我正在研究这个问题、很快就会回来。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    由于我们已经通过电话与客户讨论过此问题、因此我将关闭此主题。 如果客户有更多问题、请随时告诉我。

    此致

    弗兰克