请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
输入9Vdc-38Vdc:
输出 |
电压 |
电流 |
拓扑 |
2通道 |
5V |
~250mA |
降压 |
3.3V |
~100mA |
降压 |
|
3通道 |
5V |
~250mA |
降压 |
3.3V |
~100mA |
降压 |
|
15伏 |
1.2-1.5A |
降压/升压 |