This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用多个输出 DC-DC 或 LDO

Guru**** 1372700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799993/multiple-outpout-dc-dc-or-ldo-recommend

输入9Vdc-38Vdc:

输出

电压

电流

拓扑

2通道

5V

~250mA

降压

3.3V

~100mA

降压

3通道

5V

~250mA

降压

3.3V

~100mA

降压

15伏

1.2-1.5A

降压/升压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于2通道和3通道、您可以有一个连接到9Vdc 至38Vdc 电源轨的宽输入 dc-dc。 然后、根据您的要求、使用次级负载点降压转换器(或 LDO、如果适用)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、
    您是指一个宽输入直流/直流和2个或3个转换器来实现单输入和多输出电源(多个芯片)吗? 但是、客户的需求是仅使用单个芯片来满足要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的意思是、一个宽输入直流/直流+ 2至3转换器适用于您的多个输出轨。 这是一个两级输出的示例: www.ti.com/.../PMP15039

    如果您需要一个芯片、那么您会看到一个 PMIC。 此站点页面允许您对您的要求进行参数搜索: www.ti.com/.../products.html

    如果您有任何其他问题或任何不清楚的问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn