This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901EVM-210:负载调节不良

Guru**** 2385540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800077/tps74901evm-210-bad-load-regulation

器件型号:TPS74901EVM-210
主题中讨论的其他器件:TPS74901

尊敬的 E2E:

我们在 TPS74901 EVM 板中发现了不良的负载调节。

运行条件为3V3输入、5V 偏置和1.82V 输出、顶部25.5k、底部2k Ω 偏置电阻器。

 

空载:Vout=1.8381V、Vf=0.8047V

满负载(1.4A):Vout=1.8113V、Vf=0.7988V

它的容差约为27mV。

 

在数据表中、它提到 tps74901可提供0.09%/A 的负载调节性能。 为什么它与规格不匹配。

 

此外、当我们尝试将分压电阻器顶部的电阻值更改为2.55k、底部的电阻值更改为2k 时。

空载:Vout=1.827V、

满负载(1.4A):Vout=1.811V

它可以降至16mV。

 

原因是什么?

 

BR、

Jason

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请注意、负载调节的电气特性表范围为50mA 至3A。 在电流低于50mA 时、该百分比将增加。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    如何解释更改分压器电阻器刻度会影响 Vout 容差的原因?

    关于您发布的曲线、 我认为这涉及 FB 引脚的精度。 我是对的吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    根据第18页中提到的数据表、底部一端的分压电阻应小于4.99k。
    空载时的容差为0.7%(-40C)、0.62%(25C)和0.5%(125C)。
    在 EVM 板上的另一个2.55k/2k 测试中(请参阅下面的测试数据)、我们仍然可以看到公差超过规格。
    怎么回事?

    16mV/1.827V = 0.87%
    16mV/1.82V = 0.87%
    16mV/1.811V = 0.88%

    空载:Vout=1.827V、
    满负载(1.4A):Vout=1.811V

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    正确的做法是 R2应小于4.99k、以实现最大精度。 这种说法是为了确保足够的电流流经电阻分压器、从而使 IFB 对电阻分压器的影响可以忽略不计。 这样、我们就可以使用一个简化的公式来计算 Vout (Vout = Vref (1 + R1/R2)。

    您似乎从图3中的负载寄存器中进行了空载测量。 请注意、图3与所有典型特征曲线一样、包含典型数据。 您的测量值不在该典型数据的原因范围内。

    请记住、TPS749是一款介于50mA 至3A 之间的2%线性稳压器(不包括外部电阻器的容差)。 即使您的起始负载超出了该规格的测试条件、您的测量结果也会显示您处于该规格范围内。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    如果 Vout 精度显示为+/-2%容差、如何解释负载调节仅为0.09%/A?

    这是否意味着 Vout 起始点是 Vout、Idea +/-2%? 因此、当我们执行负载调节测试时、根据起点、负载调节应该是0.09%/A?

    此外、与开关电源 IC 相比、我们还发现瞬态性能较差、在0A-0.7A 和0.7A-1.4A 负载阶跃 以及22uFx3+47uFx1作为 Cout 的情况下测试1.8V 输出电压。

    请参阅下面的测试波形。

    什么是 tps74901的 BW?

    0A - 0.7A 负载阶跃>

    <0.7A - 1.4A 负载阶跃>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    总体精度规格包括所有内部电路。  误差的主要来源是内部基准电压。  由于 TPS749的精度规格是在整个负载范围内给出的、因此该规格中包含了负载调节。

    瞬态性能将根据多种应用特定条件而变化、包括瞬态幅度、瞬态压摆率、输出电容器尺寸等。  您的瞬态测量结果似乎与该 LDO 的预期性能一致、如图20所示。

    非常尊重、

    Ryan