请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件: UCC24612、 UCC27712
我的客户希望设计一个具有 UCC28780的300W 充电器、输入100Vac-240V 交流、无 PFC、输出24V@300W 或48V@300W。 UCC28780能做到这一点吗? 如果可以、有哪些缺点? 对于相应的同步整流芯片和上部管驱动器芯片、有哪些建议? 您是否拥有完整的设计? 谢谢你。